工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚获得了MSP-EXP430G2 LaunchPad,并尝试运行演示应用程序(内部温度测量)。
代码将编译,并且按照预期,演示将从闪烁的LED开始,按下按钮开始温度测量,如果温度升高/降低,红色/绿色LED将亮起。 但是,温度数据也应该通过UART传输,但我似乎没有收到任何数据。
我首先尝试启动演示附带的GUI,但开始时出现错误消息“找不到文件javaw.exe”,因此我下载了Java。 从某种意义上说:我再也不会收到错误消息,因为当我尝试启动GUI时,完全没有发生任何事情。
之后,我下载了超级终端,因为大多数人在网上发现似乎都在使用它。 当我插入MSP时,端口COM3出现(它是唯一可用的COM端口),因此我使用参数9600/8/1/N/N开始与它通信 我什么也没有收到。 我更改了一些参数(波特率为2400或4800,流控制XON/XOFF)但没有任何效果。
我没有放弃,而是尝试使用PuTTY,但没有成功。 我还应该提到,每次我尝试将TXD/RXD跳线设置在垂直位置,然后设置在水平位置。
我不知道我在做什么错了…