This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLMS / COSEM库

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663180/dlms-cosem-library

主题中讨论的其他部件:MSP430F6.7641万AMSP430F6.7471万A

我需要下载DLMS / COSEM库,但我找不到链接。

如何获取下载库的链接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    我正在向专家咨询此问题,但我认为该库仅提供我们的一些EVM代码删除,因为它是特定于硬件的。 但我不确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    感谢您的帮助,现在我正在评估哪个MSP430是正确的选择,我已经看过MSP430F6.7641万A和MSP430F6.7471万A。

    我希望有人能帮我处理这个图书馆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    链接中提供的DLMS/COSEM库已被删除,因为它正在针对最新的安全要求和智能仪表的其他最新功能进行改进。 一旦准备就绪,我们将发布。 感谢您的耐心!

    此致,

    Chander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chander,感谢您的回答。

    能否获得旧DLMS/COSEM库的副本? 我们正在进行概念验证,我们需要从DLMS仪表中读取一些基本员工。

    此致,