This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430g2233:首次使用,需要帮助

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232, MSP430G2233, MSP430FR2533, MSP430FR2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664559/ccs-msp430g2233-first-time-use-need-help

部件号:MSP430G2233
主题中讨论的其他部件:TRS232MSP430FR2533MSP430FR2100

工具/软件:Code Composer Studio

自从五年前上大学以来,我就没有做过任何编码工作。  将MSP430G2233用作 监视器上10个输入按钮的微控制器的IM。  微控制器向TRS232驱动器发送UART命令。  我甚至不知道从哪里开始进行编码以使其发挥作用。  我有一个计划的流程图,说明我如何操作按钮,但我认为它不会作为PDF上传。  任何帮助我开始工作,或至少指向正确方向的帮助都将受到赞赏。

Jesse Smith

系统工程师II,设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jesse:

    如果您将在应用中使用按钮,我强烈建议您查看支持我们新的Captivate触摸技术(如MSP430FR2533)的MSP430器件。 此设备还具有2个UART模块,用于通信接口。

    MSP430TmMCU采用Captivate触摸技术,使您可以更轻松地以全球最低的功耗将电容式触摸功能添加到建筑,工业和个人应用中。 Captivate技术提供业界最强的抗噪性能,IEC6.1万-4-6认证的基于电容感应MCU的解决方案。 凭借支持电容式按钮,滑块,滚轮和接近传感器的灵活性,以及通过厚玻璃,塑料和金属覆层以及在潮湿,脏污或油腻的条件下进行操作,采用Captivate触摸技术的MCU为任何应用提供了流畅的HMI选项。

    借助TI Captivate技术,您可以轻松实现基于电容式触摸MCU的设计。 包括设备选项,开发套件,Captivate设计中心,软件,参考设计, 代码示例以及深入的文档和培训,您可以快速启动电容感应应用。

    以下是一些有用的链接:

    MSP430超低功耗MCU–Captivate触摸MCU

    Captivate设计中心

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    遗憾的是,我无法使用电容式触摸设计。  此显示器适用于要求在硅树脂橡胶键盘下使用触觉按钮的坚固应用。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jesse:

    我完全理解! 查看这份新的TI技术说明,它演示 了使用MSP430TmMCU (如MSP430FR2100)的低功耗六角键盘。

    电子书

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    谢谢大家,这正是我需要的例子,让我回忆起来