This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311低功耗,低成本基于RTC的唤醒控制器-带电池充电软件库(BQ3.2万)?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664512/msp430fr2311-msp430fr2311-low-power-low-cost-rtc-based-wake-up-controller---with-battery-charging-software-library-bq32000

部件号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他部件: BQ3.2万MSP430FR2000

MSP430朋友和家人,

我们的客户希望按照我们的“使用MSP430TmMCU的基于RTC的简单系统唤醒控制器” :http://www.ti.com/lit/an/slaa812/slaa812.pdf,将我们的MSP430FR2311用作其基于AM335xSitara的体系结构中的唤醒控制器

这包括可从此处下载的示例代码:

http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES/latest/index_FDS.html

 与此应用手册一起,专用于基于RTC唤醒控制器应用:

http://www.ti.com/lit/an/slaa792/slaa792.pdf

但是,他们现在想知道是否有一个特定的软件库模拟Linux内核的BQ3.2万?  这将有助于他们继续设计此系统,其中包括用于电池充电的其他BQ设备。

欢迎任何想法。

Ty,

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Chris,

    很遗憾,我目前还没有具体的计划来模拟BQ3.2万。 如您所知,技术说明示例的设计非常简单,可以降低代码大小,以便与MSP430FR2000 MCU一起使用。 也就是说,为RTC和唤醒功能实施基本BQ3.2万仿真器应该是一件合理的事情。 我假设您的客户正在寻找BQ3.2万 I2C寄存器映射子集的仿真,这样MSP430FR2311就可以根据特定应用的需要替代BQ3.2万,而无需在Sitara端进行任何更改? 我们还有另一个唤醒控制器示例(www.ti.com/.../slaa790.pdf) ,它提供了使用SPI接口的可编程间隔。 对于您的方案,您需要使用寄存器文件构建I2C从属通信,并添加所需的相关功能。

    沃尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔特

    嗨,感谢您快速,详细的回复! 谢谢,我的朋友。 我同意you...from的客户观点,他们希望仿真BQ3.2万的I2C寄存器映射子集,这样MSP430FR2311就可以根据特定应用的需要替代BQ3.2万,而无需在Sitara方面进行任何更改。 他们都是知识渊博的工程师,所以我认为他们现在可以使用这款产品。 当然,如果将来有计划将其中的一些内容纳入430驱动程序包(可能作为25对25促销的一部分?) 这也将受到欢迎。

    再次感谢!

    -Chris