This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:电压过低问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664583/msp430g2553-brownout-issue

部件号:MSP430G2553

您好,

我正在将MSP430G2553用于照明控制应用。 由于线路中存在噪声,当我们接通交流电源时,MSP430的电压将低于1.35V。 在这种情况下,我认为它应该达到BOR。

但它不会重置,并且会处于挂起状态。 在这种状态下,我们尝试手动重置MSP430,但它仍不会脱离挂起状态。 它仅在下一个电源循环时响应。

为什么在褐色掉电状态下不会重置?

此致,

Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aniket:

    VCC上的交流噪音绝对不理想。 输入电压可能在用户指南中的图2-2所示的线栅之间跳动。 您是否在VCC中实施了噪声过滤电容器(也称为去耦电容器)? 而较大的电容器(例如 4.7uF)适用于平滑功率下降/峰值,并联其他电容器(例如 0.1uF)处理过滤。

    图2-2所示的tBOR的变化时间和完成情况非常重要。 此外,在通电过程中,CPU在VCC = V (B_IT–)+ Vhys (B_IT–)后经过一段时间TD (BOR)后开始执行代码。 在VCC≥VCC(min)之前,不能更改默认的DCO设置,其中VCC(min)是所需工作频率的最小电源电压。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序