This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于TLV表中CC430F5137's ADC12校准数据的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662663/question-about-cc430f5137-s-adc12-calibration-data-in-tlv-table

主题中讨论的其他部件:CC430F5137

我们使用了许多CC430F5137,但我们在温度测量期间遇到了问题,我们使用1.5V折射,ADC原始数据约为0x0860,

我们使用  TLV表中的ADC12校准数据进行转换,当处于30度时,ADC原始数据约为0x0860,但 转换后的温度不是

很明显,我们检查 了TLV中的数据 ,这看起来很奇怪, 下面是 两个芯片TLV的转储

1#
----------------
06 06 74 05 51 37 12 12 08 0A 0c 72 8b 46 0b 00
1c 00 F8 Fe 11 10 05 80 01 00 17 04 00 0A 17 04
80 07 17 04 00 06 12 06 B5 7b ca 7b C6 7b 02 55

2#
----------------
06 06 14 E4 51 37 12 12 08 0A 0c 72 8b 46 1a 00
31 00 F8 Fe 11 10 05 80 01 00 32 04 33 0A 32 04
A6 07 32 04 1f 06 12 06 AC 7b b4 7b be 7b 02 55

# 1,以下数据相同0x0417,似乎不合理,

ADC 1.5V
参考
温度 传感器
30°C
01A1Ah 二 每件商品 每件商品 每件商品 每件商品 每件商品
ADC 2.0V
参考
温度 传感器
30°C
01A1Eh 二 每件商品 每件商品 每件商品 每件商品 每件商品
ADC 2.5V
参考
温度 传感器
30°C
01A22小时 二 每件商品 每件商品 每件商品 每件商品 每件商品

2,以上数据相同0x0432,

我们在许多CC430F5137中都遇到了这种新的数据,如果此芯片在发布之前已经具有准直方,我们将加倍

我们非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钟

    您似乎发布了两次此问题,我已经在下面的主题中回答了。 因此,我将继续并结束此线程。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序