This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:SAC OpAmp's输入阻抗

Guru**** 2522320 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310, OPA1692, TLV313, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664031/msp430fr2310-sac-opamp-s-input-impedance

部件号:MSP430FR2310
主题中讨论的其他部件: OPA1692TLV313OPA388

团队成员,您好!

我希望尝试找出SAC OpAmp的输入阻抗(ZIN)–查看MSP430FR2310 的数据表 (SLASE58)表5-24,我发现'Common Mode' Input Capacitance (CIN)被指定为2.0 pF

‘D问题1:什么是"差分"输入电容(CIN)?
问题2什么是'共模'和'‘D'输入电阻(Rin)?

理想情况下,我希望看到类似于运算放大器数据表中通常指定的内容,例如 ,OPA1692的6.5 部分数据表 (SBOOS566) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    这里有好的问题。 SAC运算放大器和许多其他CMOS运算放大器并不总是具有输入电阻规格,而只是具有输入偏置电流规格,因为与双极运算放大器相比,输入电阻相当高。 例如,查看TLV313的数据表,您将看到输入偏置的规格,而不是输入电阻。 因此,很难将双极性OA (如OPA1692)的规格与CMOS OA体系结构进行直接比较。

    话虽如此,但我同意MSP430FR2310数据表中指定的输入电容值缺少差动输入电容值。

    请问申请的性质如何? 如果需要,我们可以解决规范中与特定应用相关的任何缺陷。

    此致,
    沃尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特

    我知道,有CMOS运算放大器(如OPA388)指定了输入电阻,但我知道,在CMOS输入级中,电阻通常较高,可能没有指定。

    我想将分压器驱动到SAC OpAmp中,所以我想知道我可以使用多高的电阻值 -但如果它在100 MΩ 或更高的电阻值上,这真的不是什么大问题。

    了解差分电容有助于快速检查稳定性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    是的,输入阻抗应在100 MΩ 范围内,基于单位NA范围内的输入偏置。 TSSOP16封装中的MSP430FR2310实际上在TIA上具有专用的反向输入,可为关键应用提供非常低的偏置电流规格(5pA)。 专用引脚是支持此功能所必需的,因为数字IO功能的多路复用会在其他情况下增加漏电流。

    我会提出一个请求,看看我们是否可以提供有关差分输入电容的一些背景信息,但可能需要一两周时间,直到我能就此问题与您联系。

    此致,
    沃尔特