This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI是否有任何更便宜的MCU可用于执行RFFT?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663566/is-there-any-cheaper-mcu-from-ti-which-can-be-used-for-doing-rfft

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万DMSP430FR5994

您好,

我使用“TMS320F2.8379万D”TI DSP来执行RFFT。 TI是否有任何更便宜的MCU可用于执行RFFT?

此致

Mohammad Arifur Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可能是MSP432器件? 您也可以查看具有LEA的MSP430FR5994。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:

    感谢您的回复。 从MSP430FR5994的数据表来看,它看起来可以高效地执行256点FFT。 但我需要执行2048点FFT。 是否有其他更便宜的MCU可以执行2048点FFT?

    此致
    Mohammad Arifur Rahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现MSP432具有2048点RFFT的功能。 感谢您的建议。

    此致

    Mohammad Arifur Rahman