This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-RF2500T:MSP430G2和CC3200串行通信,带Energia的RF2500

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA, CC2500, MSP430F2274, MSP430G2553, CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663120/ez430-rf2500t-msp430g2-and-cc3200-serial-communication-with-rf2500-with-energia

部件号:eZ430-RF2500T

您好,

我是使用这些工具的初学者。 有人能建议我,如何使用eZ430-RF2500作为Energia软件的接口,在MSP430G2和CC3200 WiFi系列之间进行双向通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否请您明确说明您正在尝试做什么? eZ430-RF2500包含MSP430F2274和CC2500。 MSP430G2和CC3200如何适应您正在尝试的功能?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Nathan

    我正在使用两个微控制器MSP430G2553和CC3200-LAUNCHXL (Wifi系列)。 这两个端口应与eZ430-RF2500通信,就像串行通信一样。 它是否有效。

    我是德克萨斯这一平台的新用户。

    此致

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,这些设备都支持串行连接。 请查看TI.com上产品页面上的数据表和用户指南,了解每台设备上提供哪些串行接口,以及每种通信类型有多少个可用实例。

    此致,
    Nathan