This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:5 V电源

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, SN6501, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664434/msp-exp430fr5994-5-v-power-supply

部件号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其它部件: SN6501,AMC1301

您好,

我尝试从MSP-EXP430FR5994的5V引脚提供自己的PCB (具有两个AMC1301和两个SN6501),但它失败了。 每当我向主板应用5V电压时,我都会收到消息,表明 MSP-EXP430FR5994的USB未被识别。 我还测量了故障期间的电压。 TI主板上有5.16 V,而我的主板上有5.15 V。这可能是什么问题?

此致,
Adi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi,

    这听起来像是浪涌电流问题。 在MSP-EXP430FR5994已连接到计算机的情况下,您是否正在将硬件连接到MSP-EXP430FR5994? 我假设您提到的错误在您的主机上。 通常当我遇到这样的USB平台问题时,它与主板快速为其散装电容器充电和去耦电容器相关, 导致VBUS短暂的瞬态电压骤降,其严重程度足以导致LaunchPad上的EZ-FET仿真电路丢失与计算机的枚举。

    当您遇到突发的电流变化(较大的di/dt事件)而LaunchPad已枚举到主机时,此问题往往更为普遍。 我想知道,如果在将MSP-EXP430FR5994连接到PC之前将主板连接到MSP-EXP430FR5994,硬件是否工作正常。 这样,您的主板和LaunchPad就会一起出现,通常可以更好地承受浪涌电流。 如果仍然存在问题,您可能需要在LaunchPad连接器上近距离捕获VBUS的痕迹。 还值得看看您的主板上有多少块去耦电容。 我曾经见过10uF或20uF的陶瓷芯片电容在连接时会导致VBUS出现问题。

    我可能还怀疑某个地方有短路,但您已经检查了您的水平是否相当好,因此我认为情况并非如此。

    此致,
    沃尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意Walter的观点。 我有一些类似的问题,它与VBUS的短暂性有关。

    您应该能够在电路的5V输入上使用简单的L-C或更好的C-L-C PI滤波器隔离2个电路(YOURS和MSP-EXP)。 它应该可以解决您的问题。