部件号:MSP-Capt-FR2633
你好!
我正在尝试了解总传感器转换时间计算。
当我在 控制器属性的"扫描时间估计"选项卡下单击设计中心GUI中的"帮助"时,它显示"如下面的公式所示",但没有公式。
当我尝试应用“设计指南 ”中“优化最短测量时间”部分的公式时,它给出了错误的值(我感觉EQN2中有错误,它应该是ChargeTransferPeriond[f]*(ConversionCount+STABLETIME))。
请问您能建议什么是计算传感器扫描时间的正确方法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:MSP-Capt-FR2633
你好!
我正在尝试了解总传感器转换时间计算。
当我在 控制器属性的"扫描时间估计"选项卡下单击设计中心GUI中的"帮助"时,它显示"如下面的公式所示",但没有公式。
当我尝试应用“设计指南 ”中“优化最短测量时间”部分的公式时,它给出了错误的值(我感觉EQN2中有错误,它应该是ChargeTransferPeriond[f]*(ConversionCount+STABLETIME))。
请问您能建议什么是计算传感器扫描时间的正确方法吗?
你好,安德烈!
感谢您的发帖。 您引用的设计指南中包含的公式是正确的。 我将公式的结果与Captivate设计中心实施进行了比较,内置时间估算器工具中似乎存在一个错误。 从我通过操纵价值观所能推断出来的情况来看,它没有正确地纳入稳定时间。 它使用分配的CAPOSC频率来计算稳定时间,当未分配的CAPOSC频率是设备中实际应用的频率时。 这就是EQN2将稳定时间(以CAPOSC循环为单位)的商与不可分割的CAPOSC频率相加的原因。
以下是一个示例:
CAPOSC频率:16 MHz (默认)
CAPOSC输出分频器:/8
充电相位长度:1个分段CAPOSC循环
传输相位长度:1个分段CAPOSC循环
产生的电荷传输频率(可在电极处测量):1 MHz
转换计数:100
转换时间(无稳定):100微秒(100次充电传输,频率为1MHz)
稳定时间:20微秒(16 MHz速率时为320个周期)
总时间:120微秒(转换时间+稳定时间)
请告诉我这是否合理。 问题在于稳定时间以及如何应用。 它在CAPOSC循环中,而不是充电传输循环中。 使用短转换(高电荷传输频率下为100次),稳定时间可能很长。 在较长的转换时间(例如,低电荷传输频率下的500次计数)中,稳定时间相对于总时间而言变得很小。
您在识别GUI工具和文档之间的不一致性时是正确的。 文档正确无误。 我将在我们的终端上为Captivate设计中心的实施提交一份错误报告。
此致,
沃尔特
您好,Walter,
再次感谢!
我在设计指南和设计中心中注意到了其他一些错误/打字错误。 如果您有一些特定的位置或跟踪器(或至少有一封电子邮件),我很乐意与TI团队分享这些信息。
我还有一些关于布局的其他问题,但我将为他们打开一个新的线程。
附注
在 BOOSTXL-CAPKEYPAD 工具页面中,设计文件存档实际上包括Captivate PGMR板的设计文件,而不是增强包的设计文件。