This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Capt-FR2633:Captivate传感器转换时间

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663152/msp-capt-fr2633-captivate-sensor-conversion-time

部件号:MSP-Capt-FR2633

你好!

我正在尝试了解总传感器转换时间计算。

当我在 控制器属性的"扫描时间估计"选项卡下单击设计中心GUI中的"帮助"时,它显示"如下面的公式所示",但没有公式。

当我尝试应用“设计指南 ”中“优化最短测量时间”部分的公式时,它给出了错误的值(我感觉EQN2中有错误,它应该是ChargeTransferPeriond[f]*(ConversionCount+STABLETIME))。

请问您能建议什么是计算传感器扫描时间的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安德烈!

    感谢您的发帖。  您引用的设计指南中包含的公式是正确的。  我将公式的结果与Captivate设计中心实施进行了比较,内置时间估算器工具中似乎存在一个错误。  从我通过操纵价值观所能推断出来的情况来看,它没有正确地纳入稳定时间。  它使用分配的CAPOSC频率来计算稳定时间,当未分配的CAPOSC频率是设备中实际应用的频率时。  这就是EQN2将稳定时间(以CAPOSC循环为单位)的商与不可分割的CAPOSC频率相加的原因。

    以下是一个示例:

    CAPOSC频率:16 MHz (默认)
    CAPOSC输出分频器:/8
    充电相位长度:1个分段CAPOSC循环
    传输相位长度:1个分段CAPOSC循环
    产生的电荷传输频率(可在电极处测量):1 MHz
    转换计数:100
    转换时间(无稳定):100微秒(100次充电传输,频率为1MHz)
    稳定时间:20微秒(16 MHz速率时为320个周期)
    总时间:120微秒(转换时间+稳定时间)

    请告诉我这是否合理。  问题在于稳定时间以及如何应用。  它在CAPOSC循环中,而不是充电传输循环中。  使用短转换(高电荷传输频率下为100次),稳定时间可能很长。  在较长的转换时间(例如,低电荷传输频率下的500次计数)中,稳定时间相对于总时间而言变得很小。

    您在识别GUI工具和文档之间的不一致性时是正确的。  文档正确无误。  我将在我们的终端上为Captivate设计中心的实施提交一份错误报告。

    此致,
    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还应该注意,扫描时间在运行时有点不确定。 由于电荷传输的次数是所测量的外部电容的函数,因此扫描时间也是电容的函数。 在自模式下,触按可缩短测量时间(电容更高,计数更少)。 在相互模式下,触按会增加测量时间(电容更低,计数更多)。 使用估计时间设置应用程序时,请记住这一点。

    沃尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walter,

    是的,这很有意义,我认为现在我已经很清楚了。 非常感谢!

    附注:我仍然认为,在EQN2中有一个小错误:CAPOSC[F]和STABLETIME应该在分数中互换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Walter,

    附注:我仍然认为,在EQN2中有一个小错误:CAPOSC[F]和STABLETIME应该在分数中互换。

    [/引述]

    又一次很好的收获  它应显示为1/F * STABLETIME。  我们将更正此问题。

    谢谢!
    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    再次感谢!

    我在设计指南和设计中心中注意到了其他一些错误/打字错误。 如果您有一些特定的位置或跟踪器(或至少有一封电子邮件),我很乐意与TI团队分享这些信息。

    我还有一些关于布局的其他问题,但我将为他们打开一个新的线程。

    附注

    BOOSTXL-CAPKEYPAD 工具页面中,设计文件存档实际上包括Captivate PGMR板的设计文件,而不是增强包的设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我们绝对希望您对生态系统提供反馈。  如果您希望直接与我合作,我可以通过您的myTI帐户与您联系,我们可以在未来的版本中相应地更新任何问题,我们倾向于每季度更新一次。  如果您认为合适,也可以随时向论坛发布任何关注事项。

    此致,
    沃尔特