This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:如何获得USB CDC驱动程序签名以及如何将驱动程序(.inf文件)作为.exe

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661051/msp430f5659-how-to-get-the-usb-cdc-driver-signed-and-how-to-make-drivers-inf-file-as-exe

部件号:MSP430F5659

大家好,

我正在使用MSP430F5659控制器产品,我们的产品使用USB CDC驱动程序,此驱动程序(.inf文件)在安装Windows 7时会询问“驱动程序没有签名,是否要继续”。

 

现在我的问题是“如何为Windows 7获取驱动程序签名?” 是否有人知道该流程,请告知我?

 

另一个问题->我们有产品(UI)的应用程序,我们想要将USB CDC驱动程序(.inf文件)与我们的UI应用程序捆绑在一起,那么我们是否可以将驱动程序作为安装程序包而不是.inf文件?

 

这非常紧迫,如果有人帮助我,我会提前感谢和感谢。

 

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh:

    Microsoft有一个专门的开发页,解释 驱动程序签名

    此致

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将用户界面与驱动程序捆绑在一起,请尝试使用NSI。 请参阅此链接: stackoverflow.com/.../installing-a-driver-in-nsis-script

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要TI的.INF签名文件。 Microsoft不会签署TI文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430 USB 开发者软件包版本5_00_00及以后 的版本已签署.INF文件。   安装开始时,您必须确保.inf和.cat文件位于同一目录中。  这些文件可在USB_config文件夹中找到。

    目前我们没有计划在安装程序中打包.inf文件。  但是,您可以通过Google搜索它,通过创建批处理文件或使用开放源代码安装程序了解如何执行此操作。

    此致,

    Arthi