请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 您好,
我需要同时运行RTC (使用32kHz晶体每1秒中断一次)和4个PWM通道。 MSP430G2553是否甚至可以实现?
对于RTC,我使用了计时器A0,但后来我被卡住,仍然需要它来用于我的PWM。 也许有一些技巧?
到目前为止,我也在想:
1.在任何给定时间仅使用2个PWM,则一个计时器空闲。 不方便。
2.外部RTC模块? 从未体验过。
3.可能还有另一种方法来生成CCIE? 例如,当CCR0 =0时设置TAIFG,但不确定它是否可以与4个PWM统一。
有什么想法吗?