This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5528:当前未安装编译器的版本

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663112/rtos-msp430f5528-version-of-compiler-not-currently-installed

部件号:MSP430F5528

工具/软件:TI-RTOS

您好,

不久前,我在CCSV6下创建了一个RTOS项目。   最近我安装了CCSV7并导入了此项目。  现在,我收到 以下警告:“此项目是使用当前未 安装的编译器版本创建的”  

纠正这种情况的正确方法是什么?

谢谢你

Roy Nordstrom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是CCS的一个有用的诊断。  是对它采取行动还是忽略它,是由用户根据具体情况作出决定。   

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    因此,如果我选择忽略此警告,那么随着我的项目的增长和发展,应该不会出现任何严重的问题?

    谢谢你
    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    警告表示您导入的CCS项目已使用您没有的编译器版本进行测试。  这是不是一个很大的问题取决于您。  有些用户不在乎。  其他用户会更加谨慎。  他们喜欢一次改变一件事。  因此,他们将安装缺少的编译器版本,确保项目正常工作,然后更改为其他(通常是较新的)编译器版本。  如果此时出现问题,您知道它必须与编译器更改相关,而不是与任何其他内容相关。

    谢谢,此致,

    -George