This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSPMATHLIB:我是否需要MSPMATHLIB来进行浮点数学运算?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPMATHLIB, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662844/ccs-mspmathlib-do-i-need-mspmathlib-to-do-floating-point-math

部件号:MSPMATHLIB
主题中讨论的其他部件: MATHLIBMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我是否需要MSPMATHLIB来进行浮点数学运算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    如果没有MathLib,您可能会使用MSP430进行浮点计算。 MathLib使这一过程比手动操作更容易,性能更好。 从性能来看,它不仅是计算速度,还包括代码的内存大小。 我强烈建议使用库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,据称MATHLIB被纳入了CCS的当前版本。 我正在使用CCS v7。 但是我找不到msp430_math.h
    #include <MSP4S.h>
    #include <MSP430_mathing.h>
    //#包括"math.h"

    产生“File Not Found (找不到文件)”错误????

    SLAU49.9201万3用户指南介绍了下载和安装MATLIB软件包时需要执行的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    MathLIB是MSP430Ware的一部分。 如果导航至TI资源管理器->软件-> MSP430Ware ->库-> MATHLIB,您将看到用于导入库的示例和空项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在库下看不到MATHLIB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary,

    很抱歉这个。 MSP430库实际上被命名为IQmath。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,下次我会试试。 没有它,我就能获得FP数学。