This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF突然不起作用

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664229/msp-fet430uif-abruptly-non-functional

主题中讨论的其他部件:MSP430F149MSP-FET430UIFMSP-FET

我在MSP430F14.9249万,5437器件上使用MSP430-FET430UIF (V4,V1.4a)已有几年。  突然间,它被呈现为"未知"  

我一直在使用的5.5 复合工作室(连接到目标时出错:未知设备)。  我仔细查看了表格,找到了一个

(e2e.ti.com/.../23.7389万) 这似乎描述了我所看到的指示方向的类似行为

使用MSPFlasher实用程序更新固件。  我已更新,FET中的固件版本为 :3.11 .01.003

它似乎更新正常,但我收到错误:  

* FET固件是最新版本。

*正在读取固件版本...完成

*将VCC设置为3000mV ...完成

*正在访问设备...

# Exit (退出): 16

# error: The Debug Interface to the device has been secured (#错误:设备的调试接口已受到保护。

*关机...完成

*正在断开与设备的连接...已完成

已下载Elprotronic FET-PRO430闪存编程器并确定我的FET中的固件版本是3.11 .01.003 ,即  

固件版本相同的3.11 ,因此我认为01.003 加载了正确的固件。   FET枚举为MSP-FET430UIF-CDC (COM5)。  

我尝试按照另一个线程(e2e.ti.com/.../18.3022万)的指示 对进行编程  

TUSB设备可能会显示此用于通信的固件已损坏,具体取决于错误消息的类型  

看到。   有一个路径可下载 用于TUSB3410的TI USB EEPROM刻录机实用程序(修订版 a)  在不再存在的线程中  

可用。  

希望确定更新此固件的简单方法。  花了太多时间在这里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    以下线程和wiki应该会很有帮助。 最后,我建议升级到最新的CCS版本,同时购买MSP-FET。 请记住,不建议将MSP-FET430UIF用于新设计。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序