This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:Captivate手势示例

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663520/ccs-msp430fr2633-gesture-examples-for-captivate

部件号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他部件: Captivate-BCWP

工具/软件:Code Composer Studio

我已阅读此帖子,但无法添加。  您是否有MSP430FR2633手势的代码示例?  向右轻扫,向左轻扫,点击,双击...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jamie!

    感谢您的发帖。 我们的网站上没有任何特定手势示例代码,但我可以向您介绍我们的Captivate技术指南,该指南将向您介绍如何访问和构建元素状态数据。 例如,如果您想要实施双触式手势,您可以启用计数器来测量传感器元件触碰之间的时间。 "访问元素状态数据"部分(以下链接)将向您展示在何处以及如何实施这些更改。

    software-dl.ti.com/.../ch_library.html

    您能否详细介绍一下您正在尝试实施的传感器类型? 您是否希望实施按钮? 滑块? 如果我能提供更多信息,我想为您提供更多帮助。

    谢谢!

    -Mitch Ridgeway
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamie:

    我注意到您正在查找一些手势代码示例。

    我有一个示例提供点击,双击,点击并按住,向左轻扫和向右轻扫。

    今天下午,我花了一个小时左右的时间为您移植另一个项目,并将附上一些说明如何使用它的文档。

    今天已经很晚了,所以我明天会为您发布。

    我还在Captivate - BCWP面板中进行了测试,该面板是Captivate EVM的一部分。  因此,如果您有我们的EVM,您可以获取项目代码并查看其是否正常工作。

    如果您对此有任何疑问,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jamie:

    我附上了一个zip文件,其中包含手势代码(pestate.c,.h)和一个CCS项目,该项目设置为在Captivate -BWP面板上运行以演示工作手势。  有一个简短的文档描述了一些详细信息,但代码足够简单,可以通读并了解其工作原理。  如果您有任何疑问,请告知我们。

    e2e.ti.com/.../Slider_2D00_Gestures_5F00_2.1218万.zip