工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用MSP401R红色启动板Rev 2.1
我的代码使用各种中断,我想使用以下代码段确认中断优先级。 但是,所有返回的优先级为'0'。 这是否意味着所有外设中断都分配了
是否具有相同的优先级?
uINT8_t tst1,tst2,tst3,tst4,tst5;
tst1 = Interrupt_getPriority (INT_Port1);
tst2 = Interrupt_getPriority (INT_port2);
tst3 = Interrupt_getPriority (INT_PORT5);
tst4 = Interrupt_getPriority (INT_ADC14);
tst5 = Interrupt_getPriority (INT_EUSCIA2);
如果是这种情况,我如何更改这些级别,使'INT_port2'具有最高优先级,然后依次为INT_ADC14和INT_EUSCIA2。
谢谢