This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1002:PC GUI的源代码是否可用?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663843/tidm-1002-is-the-source-code-for-the-pc-gui-available

部件号:TIDM-1002

我不知道 从MSP-EXP430FR5994 (并发送配置)读取数据的PC GUI的源代码是否已打开,是否在某个位置可用,或者是否为专有代码。 我想更改数据的记录和可视化方式,但我不想从头开始使用新的GUI。 你能向我指出正确的方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Giulio,

    是的,我们可以提供源代码。 我将向您发送e2e朋友请求,我可以在其中发送源代码。