This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500-SEH:带加速计的eZ430-RF2500

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663336/ccs-ez430-rf2500-seh-ez430-rf2500-with-accelerometer

部件号:eZ430-RF2500-SEH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我目前正在使用MSP430 eZ430-RF2500执行一个项目。 我的目标是将加速计的模拟输入馈入终端设备,并将数据从终端设备传输到接入点,以便使用我的PC中的无线数据记录器进行查看和监控。 我没有编程知识,对这个领域很陌生。 如果有人做过类似的事情。 请与我分享您的代码。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们提供了几个示例,说明如何使用MSP430内与此EVM相关的模块。 这些示例中的大多数都包含在TI资源管理器->软件->MSP430Ware中。 您可以在CCS或我们的云服务中找到TI资源管理器(尽管云服务不能对此特定EVM进行编程)。 您可以在汇编或C中看到这些代码。我建议使用C代码,因为汇编不适合使用。 链接至具体示例: dev.ti.com/.../

    如果您不是特别依赖于该硬件,还可以使用其他EVM和工具来完成您的目标。 有关详细信息,请查看我们的MSP430 Launchpad和相关的启动器包。 您还可以查看Energia作为快速原型设计的备用编程方法。
    Energia (http://energia.nu )
    MSP430 Launchpad (www.ti.com/.../launchpads.html )