This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:执行时间

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663449/msp430f5528-execution-time

部件号:MSP430F5528

您好,

我正在用C语言编写程序。 我需要计算申请中某些活动的确切时间。 为此,我必须从总时间中减去处理器所占用的时间。 所以我需要我的计划的每个部分的时间数据。 谁能提供C语言执行的时间安排细节。  

谢谢..

Pabel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在功能开始时,将端口引脚输出转至低,并在端部将端口引脚输出更改为高。 在这种情况下,使用外部设备进行时间测量。 另一种方法是使用空闲计时器,清除和开始计数功能开始,并在功能结束时停止计数,注销计时器值。