This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:关于MSP430F5659 USB驱动程序文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661459/msp430f5659-regarding-msp430f5659-usb-driver-file

部件号:MSP430F5659

大家好,

我正在为  TI在PATH中提到的基于MSP430F5659控制器的应用使用“MSP430USBDevelopersPackage_5_20_06_02.zip”中的USB CDC示例

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/36.5765万 。

但是当我尝试为 我的USB设备加载msp430_ti_signed.inf"时,它没有安装在我的Windows 7上,它显示错误"未找到驱动程序"。

以前我使用的是“MSP430USBDevelopersPackage_5_00_01.zip”,安装了驱动程序,设备工作正常。

我尝试了“msp430_ti_signed.inf”来解决已签名的驱动程序问题,我在给定的链接“ https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/66.1051万/2428868#2428868"”242.8868万”中242.8868万中运行了线程

请告诉我,使用签名驱动程序或通用TI是否需要PID和VID注册,给定的PID /VID是否足够?

谢谢,此致,

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh:

    您是否有机会将 MSP430USBDevelopersPackage_5_00_01版本的描述符.c,.h,.INF,.cat和UsbIsr.c文件与5_20_06_02版本混合?  如果尝试使用描述符.c/.h .inf。 cat以及您在USB_Config文件夹中找到的当前运行版本的所有其他文件。  从一个版本到下一个版本的Mixing文件可能会出现问题。

    此外,您是否将.inf和.cat文件放在 同一目录中?  安装驱动程序需要这两个文件。   因此,当您右键单击设备并指向操作系统以从包含.inf文件的目录中查找您的.inf文件时,请确保.cat文件也在该目录中。

    最后,如果您更改了. inf文件的任何内容,则. inf文件和. cat文件之间存在不匹配,驱动程序将无法安装。  

    此致,

    Arthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthi,

    感谢您的回复。

    是的,我们将最新版本的.inf文件与当前版本的.cat文件组合在一起。

    但现在根据您的建议,我们将USB_Config文件夹的所有文件复制到我们的项目目录并进行测试,再次说明驱动程序没有安装。

    您能建议这里有什么问题吗?

    提前感谢

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitesh,

    我不确定您的Windows 7会发生什么情况。 这是您从USB软件包5_00_01成功运行CDC示例的同一台Windows计算机吗? 还是新的Windows计算机? 如果是同一台计算机,则5_20_xx中的新CDC示例也应平稳运行,而不会出现任何驱动程序问题,因为VID/PID和.cat文件相同。 您是否可以在设备连接到Windows 7的情况下发布设备管理器的屏幕截图? 您运行的是原始CDC示例而没有对代码进行任何更改,还是这是您的应用程序?

    只是为了让我们从一个全新的模板开始,您是否可以从5_20_xx软件包中获取原始的整个CDC示例而不进行任何更改,或者混合并匹配库文件,然后尝试按原样运行CDC示例并查看是否安装了.inf文件?

    此致,
    Arthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthi,

    是的,我使用的是相同的Windows 7笔记本电脑。

    首先,我从 笔记本电脑卸载了旧驱动程序,然后 使用最新的驱动程序和USB Package 5_20_XX CDC中的其他USB配置文件夹文件重建我的应用程序。

    已上载新的十六进制文件,并且在设备连接上安装了新的驱动程序, 安装驱动程序 时未显示任何警告。

    感谢您的支持。

    Nitesh