This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6.0471万:超声波,水智能仪表,

Guru**** 2610895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP-TS430PZ100E, EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663225/msp430fr60471-ultrasonic-water-smart-meter

部件号:MSP430FR6.0471万
线程中讨论的其他部件:MSP430F5528MSP-TS430PZ100EEVM430-FR6047MSP430FR6047

您好,
我们测试了具有MCU MSP430F5528的TDC1000-TDC7200EVM。7200。 现在我们想生产我们的主板,但是有新一代的MCU MSP430FR6047IPZR,虽然价格稍贵,但似乎带来了许多创新。

MSP430FR6047IPZR的规范指出 :"USS模块可帮助实现超低功耗计量,同时由于最大程度的集成需要极少的外部组件,因此降低了系统成本"。 以下哪几个外部组件?
一旦我们已经拥有TDC1000-TDC7200EVM,7200,我们是否可以从MSP430F5528迁移,只需购买MCU MSP430FR6047IPZR和MSP-TS430PZ100E,或者是否有其他组件(如LaunchPad开发套件)?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandro,

    查看EVM430-FR6047。 此EVM显示所需的外部组件。

    EVM430-FR6047是完整的系统(减去传感器和管道)。 我不建议使用MSP-TS430PZ100E来评估USS系统,因为EVM430-FR6047提供了所需的外部组件,并且PCB的布局可实现最佳超声波性能。  MSP-TS430PZ100E的布局旨在提供对所有引脚的访问,但实际上是一个通用主板,其设计目的不是显示最佳USS性能。

    此外,MSP430FR6.0471万还包括I2C启动加载器。  MSP430FR6047包括UART引导加载程序,因此,如果选择时对您很重要,请记住这一点。  设备的所有其他方面都相同。