This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6.7791万A:需要有关在用户定义的内存段中放置函数的帮助。

Guru**** 2610895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663110/compiler-msp430f67791a-need-help-on-placing-functions-at-user-defined-memory-segment

部件号:MSP430F6.7791万A

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在使用MSP430控制器,并且正在使用IAR嵌入式工作平台IDE。

我的问题是-是否可以在ROM中的不同地址(用户定义的地址)放置不同的功能? 想法是在一个内存库中保留类似的功能(每个内存库128 KB),以便将来如果这些功能出现问题,我可以使用某些固件升级方法仅升级该内存库。

我知道 #pragma constseg,它用于在命名段中放置常量变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议使用#pragma location指令。 如果使用此指令或@运算符创建自己的段,则还必须使用-Z或-P段控制指令在链接程序配置文件中定义这些段。

    以下链接应该会有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序