This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7791万A:IAR 7.1 v不能与TIDM-THDREADING固件一起使用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662485/msp430f67791a-iar-v7-1-not-working-with-tidm-thdreading-firmware

部件号:MSP430F6.7791万A
主题中讨论的其他部件:TIDM-THDREADING

您好,

我正在尝试使用IAR IDE v.7.1 (30天免费试用)打开TIDM-THDREADING (http://www.ti.com/tool/TIDM-THDREADING)代码中的可用工作空间文件,但编译器显示一些错误消息,指出无法打开所有三个可用的项目文件。 我选择转换文件,但编译器没有执行任何操作。

我曾尝试查找IAR IDE版本6.1 ,但未能找到。

是否有方法使用GCC和CCS编译此固件和所有数学库?

阅读一些论坛主题我可能会注意到,下载和使用IAR IDE的早期版本比修复代码以使用最新版本更快。 是否有方法在评估模式下下载没有代码大小限制的IAR IDE 6.10 ?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    将旧工作空间导入IAR时,通常会询问您是否要转换它们。 我假设您选择了"是",并且在打开工作区后,您尝试构建项目。 这是否正确?

    您是否按正确的顺序构建项目? 尝试此操作,如果不起作用,请发布编译器错误的屏幕截图。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您好,James:
    下面的.eww文件被选中打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,您的屏幕截图未发布。 单击"回复"后,单击右下角的"插入代码,附加文件及其他...",然后在下一个仪表板中,单击"插入/编辑媒体"图标(如下所示)。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在James的同一帖子中找到新的屏幕截图。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您重新发布屏幕截图! 非常感谢。

    这很奇怪。 我尝试使用IAR v.7.10 5打开工作区,得到“是否要将其转换为用于此版本?” 消息,单击"是",然后几秒钟后,项目显示在工作区中。

    也许道路太长了。 是否可以尝试将"Source"文件夹调到C:\temp\Source等位置并重试?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    现在文件位于文件夹C:\THDTI中,我可以重建所有三组代码,但不能没有警告和错误。

    对于emeter_toolkit,将显示以下警告。

    对于emerter_app,将出现以下错误。 许多.h文件应该位于文件夹...430\cin\clib  中,实际上这些文件位于  ...430\inc\dlib\c 文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我很高兴您能够导入您的项目! 感谢您尝试我的推荐。

    当我在IAR 7.10 v.5中重建所有三个项目时,我没有看到任何错误。 我检查了'inttypes.h'的位置,发现它位于C:\Program Files (x86)\IAR Systems\EW430 v 7.10 .5\430\inc\dlib\c文件夹中。 构建日志窗口中的消息似乎位于\430\inc级别,无论此文件位于dlib或clib文件夹中,该级别都应查找此文件。 您也可能希望就此错误联系IAR。

    对于emeter-app-6779项目,您是否更改了Properties (属性)-> General Options (常规选项)-> Library Configuration (库配置)-> Library (库)下的任何内容? 我的设置为"Normal DLIB"(正常DLIB)。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    我在尝试使用默认配置后更改了库配置,但没有任何操作成功。 我将使用普通DLIB重试一次。
    谢谢,顺祝商祺!