This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:DC0的频率

Guru**** 2610895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662412/ccs-msp430g2553-frequency-of-dc0

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我目前正在学习如何对I²C进行编程,并且对DCO有一些疑问。

DCO的默认频率是多少?在哪里可以找到它? 我经常阅读用户指南,但找不到。  

在示例程序"msp430g2xx3_uscib0_i2c_04"中,它显示"CLK = n/a,MCLK = SMCLK = BRCLK =默认DCO =~1.2MHz",但我无法在用户指南或MSP430g2553数据表的任何位置找到1.2MHz的数字。

我了解到我可以通过以下程序线选择SMCLK频率: (此处为1MHz)

BCSCTL1 = CALC1_1MHz;  
DCOCTL = CALDCO_1MHz;  

但在这之后,它会说:

UCB0BR0 = 12;  // fSCL = SMCLK/12 =~100kHz  
UCB0BR1 = 0;

我可以使用上面的行并将 UCB0BR0 = 12;更改为 UCB0BR0 = 10;以获得我的100kHz吗?

此致

Patrick Klinkau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于~Ω 1.2 MHz,用户手册的5.2 部分说:"Aftera PUC,MCLK和SMCLK均来自~Ω 1.1 MHz的DCOCLK (请参阅设备特定的数据表了解参数)"

    对于I2C频率,您不必将其设置为精确的频率。 您可以将100KHz视为最大频率。 如果终端设备支持100KHz,则意味着它可以可靠地响应高达100KHz的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!