This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F6.7451万A:msp430f6.7451万a

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661662/rtos-msp430f67451a-msp430f67451a

部件号:MSP430F6.7451万A
主题中讨论的其他部件: MSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

您好:

  我有一些关于msp430f6.7451万a的问题。   此系列单芯片计算机可以运行UC/OS II操作系统?如何操作?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅《TI-RTOS for MSP43x入门指南》(. )了解有关支持的MSP430s的详细信息。 MSP430F6.7451万A不直接受支持,但您可以将MSP430F5529项目移植到此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jace您好:
    感谢您提供信息。我想知道TI-RTOS和UC/OS ii之间有何区别?TI-RTOS有哪些优点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不熟悉UC/OS II,因此无法评论差异。