我们使用了许多CC430F5137,但我们在温度测量期间遇到了问题,我们使用1.5V折射,ADC原始数据约为0x0860,
我们使用 TLV表中的ADC12校准数据进行转换,当处于30度时,ADC原始数据约为0x0860,但 转换后的温度不是
很明显,我们检查 了TLV中的数据 ,这看起来很奇怪, 下面是 两个芯片TLV的转储
1#
----------------
06 06 74 05 51 37 12 12 08 0A 0c 72 8b 46 0b 00
1c 00 F8 Fe 11 10 05 80 01 00 17 04 00 0A 17 04
80 07 17 04 00 06 12 06 B5 7b ca 7b C6 7b 02 55
2#
----------------
06 06 14 E4 51 37 12 12 08 0A 0c 72 8b 46 1a 00
31 00 F8 Fe 11 10 05 80 01 00 32 04 33 0A 32 04
A6 07 32 04 1f 06 12 06 AC 7b b4 7b be 7b 02 55
对于# 1,
ADC 1.5V参考温度 传感器30°C
ADC 2.0V参考温度 传感器30°C
ADC 2.5V参考温度 传感器30°C
以上所有数据都是0x0417,似乎 不合理,
对于# 2,
ADC 1.5V参考温度 传感器30°C
ADC 2.0V参考温度 传感器30°C
ADC 2.5V参考温度 传感器30°C
以上所有数据都是0x0432,似乎也不合理
我们有ADC 1.5V参考温度。 传感器30°C,ADC
转换数据大约为0x0860
此芯片有什么问题? 如果这片芯片在发行之前已经有了苯卡利巴酸,我们就会加倍
我们检查手头上的其他CC430F5137芯片,也会在calibarte数据中发现此问题
我们将提供任何帮助