请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432E401Y
MSP432E的文档(参考手册)写道(着重号为附加):
26.3 .6.2 .1硬件流控制(RTS/CTS)
通过将UnRTS输出连接到接收设备上的"透明发送"输入,并将接收设备上的"发送请求"输出连接到UNCT输入,实现两个设备之间的硬件流控制。
国家工作队的投入控制着发送器。 发送方只能在国家工作队的投入得到确认时传输数据。 UnRTS输出信号指示接收FIFO的状态。 在达到预先编程的水印水平之前,国家工作队一直处于断言状态,这表明接收FIFO没有空间来存储其他字符。
文件没有说明'断言'的含义。 这是高电平有效信号还是低电平有效信号? 您能帮助澄清吗?
我认为TTL RTR (又称RTS)和CTS的传统信令处于低活动状态。 IOW,当信号为真时,信号被驱动为低电平。 或者,换一种方式,当接收器无法接受更多数据时,它会将线路驱动到高逻辑电平1。
您能否验证所描述的信令是否与TI实现相对应?