This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 400Hz交流电源测量

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662335/400hz-ac-supply-measurement

主题中讨论的其他部件:TIDM-THDREADINGEVM430-F6779

您好!

我要测量400Hz-3相电源及其参数(电压,电流,频率,THD,功率因数)。 我正在选择IC。

TI是否具有用于测量功率参数的电源监控IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我见过MSP430F676x1 IC ...此ICS将支持400Hz电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的帖子。 典型输入信号为50Hz至60Hz,采样速率为4096Hz。 但是,仍应以4096Hz的采样速率捕获频率为400Hz的输入信号(因为Nyquist或最小采样频率必须大于输入频率的2倍)。 您始终可以将调制频率和/或过度采样率(OSR)修改为8192Hz采样,以获得更高的分辨率。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    根据我的要求,我想测量相同的THD。 请确保可测量400Hz输入电源的最大THD顺序。 另请指导我选择正确的部件号来测量3相400Hz交流电源的电压,电流,频率,功率因子,THD。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此设计可检测谐波,包括第5谐波(使用50Hz输入信号时为2500Hz)。 这将是高于400Hz的谐波,因此应该工作正常。

    我建议购买EVM430-F6779,运行TIDM-THDREADING设计的源代码,并测试400Hz信号。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序