This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:容量(单位:升)显示'不足'

Guru**** 2610875 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662248/evm430-fr6047-volume-in-litres-shows-under

部件号:EVM430-FR6047

大家好,我正在使用EVM430-FR6047评估板进行水流测量。 我在USS软件上得到了一个公平的回应,但在LCD屏幕上 ,它显示"低于"的容量(单位为升)统计信息。 为什么会这样显示?
另外,我想了解配置面板中的'测量器常数'参数。 如何计算。 是否有任何文件可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sujith:

    当未检测到流量时,LCD将显示"不足",表示流量低于可检测速率。

    仪表常数参数用于校准仪表至所需的流量。 例如,假设您希望您的仪表在每分钟1加仑的范围内测量流速。 您可以设置一个与您设计的仪表串联的参考仪表,并使用该参考仪表来验证1GPM流速。 接下来,在超声波感应设计中心GUI中,您将看到"Waveforms"(波形)选项卡中的"Volume Flow Rate (容积流量)"窗口,以查看您设计的仪表记录的流量。 现在,您可以调整"仪表常数"值,直到您看到从设计的仪表中记录的1GPM流量。

    我们计划发布GUI更新,以自动执行此过程。 使用与上述方法类似的手动方法是我们当前建议如何获得正确的仪表常量值。

    谢谢!

    -Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Mitch,

    可应用于仪表常量的最大值是多少? 是2000万.00 吗?

    在我的应用中,我以每小时20升的恒定流速测试系统。 但通过调整仪表常数(我使用  了2000万.00),我在LCD和GUI中只观察到每小时7.5 升。 我是否需要调整任何其他参数。 或者,我是否需要用更高的流速进行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sujith:

    可应用于仪表常量值的最大值为2274.2万。 我们受到软件库中的定点实施的限制。 您可以在下面链接的用户指南中阅读有关此内容的更多信息。
    www.ti.com/.../slau720


    有两种方法可纠正仪表检测到的流速。

    1.将单位更改为加仑/分钟。 您应该会看到大约0.088GPM。

    2.如果您要将测量值保留在LPH中,则必须更改应用程序代码。 我们将要对体积流速应用10倍的比例因子。

    将仪表常数设置为(20 7.5)* 2000万 应校正校准,但该值大于2274.2万 的最大值。 当我们对体积流量应用10倍的比例因子时,我们将能够将仪表常数设置为2000万 ,该值在可接受的仪表常数范围内。

    在HMI.c文件中,您需要将体积流量乘以10。 在"HMI_PostAlgorithm_Update"例行程序中,实施

    DC_User_Params ->plot_vol_flow_rate =(float) 10.0 *(ALG_Results_float.volumeFlowRate);
    而不是
    DC_User_Params ->plot_vol_flow_rate = ALG_Results_float.volumeFlowRate;

    感谢您指出此问题。 我们计划在下次更新时修复此问题。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    -Mitch