你(们)好 我正在使用IAR在Launchpad上对MSP430G2452进行编程。 我有一些严重的问题。
1 1.1 ,在launchpad上标记为UART引脚的1.2 ,但用户指南和数据表指出1.1 和WFP 1.2 上没有UART功能。 那么,UART功能在1.1 的1.2 上是否可用?
2,因为WFP 1.1 和WFP 1.2 与F1612相连。 如何使用UART将CHAR数据发送到计算机?
我知道UART,并对F149进行编程,以便使用UART将CHAR数据发送到计算机。 G2452的数据表和用户指南让我很困惑。
代码示例也可以帮助我。
谢谢