This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:XDS110-ET波特率

Guru**** 2610165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662641/msp-exp432p401r-xds110-et-baud-rate

部件号:MSP-EXP432P401R

大家好,

请告诉我MSP-EXP432P401R的板载仿真器"XDS110-et"的背信道UART。

我的客户正在使用MSP-EXP432P401R的反向通道UART检查UART的运行。

客户表示波特率在11.52万 波特之前正常工作,但当我将速度提高到23.04万 波特,46.08万 波特时,我听说传输速度变慢。

对于以下常见问题,有评论指出,板载XDS110-ET的波特率应为5.6万 波特或更低,直到固件升级,但此内容现在是否适用?

主板版本为2.0 ,XDS110-et 1.1 为。

- MSP432 SimpleLink MCU常见问题解答
e2e.ti.com/.../41.103万

此致,
Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takashi

    我已使用反向通道UART以46.08万 bps波特率与TeraTerm通信,没有发现任何问题。 您参考的常见问题解答是有关XDS110上固件的初始版本。 如果您下载最新的CCS,然后连接启动板,它将首先检查固件是否是最新的,如果不是,则进行更新。