This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:带AD8232的MSP430F5438A

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662552/ccs-msp430f5438a-msp430f5438a-with-ad8232

部件号:MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试使用AD8232进行ECG数据收集。 我的目的是收集数据并以图形方式绘制数据。 有人能帮我开始吗? 任何参考文件也将很有帮助。 我现在使用的是Code Composer Studio (CCS)平台。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您从前端开始。AD8232的数据表有一些建议。 确认信号输出后,您应该能够使用MCU进行采样和处理。