This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430f5529

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA, MSP-EXP430FR4133, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662359/msp430f5529-msp430f5529

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: EnergiaMSP-EXP430FR4133MSP-EXP430FR5969

您好,我想知道是否可以使用Energia将Sharp LCD BoosterPack与msp430f5529启动板连接起来? 如果是,我可以在Energia中获取该参考代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    登录页面上提供了有关SharpRegisteredMemory LCD BoosterPack的多个示例。 有一些基于MSP-EXP430G2xx,MSP-EXP430FR5969和MSP-EXP432P401R的示例;但是这些示例都基于Code Composer Studio,因为这是我们推荐的IDE。 Energia软件示例库中提供了基于MSP-EXP430FR4133 ( Energia.Nu/.../ )的LCD BoosterPack的示例。 此示例可在Energia应用程序中找到,方法是转至File->Examples->LCD_SharpBooterPack_SPI。

    您必须使用代码移植技术,以使提供的任何示例与MSP430F5529兼容。

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回答。移植技术是否意味着重新分配端口PIN?

    谨致问候,
    Vishnu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu

    您回答正确。 根据您要移植的设备,有几个因素需要考虑;例如引脚和引脚分配,CPU类型和板载外设。 例如,MCU使用SPI与助推器组件通信,因此您需要确保正在进行正确的引脚分配,以便在设备上设置SPI外围设备。

    此致,

    Matt Calvo