This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:如何使用比较器A+实现12位/1ksps斜率ADC。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/662078/msp430g2210-how-to-implement-12bit-1ksps-slope-adc-using-comparator-a

部件号:MSP430G2210

您好,Champs:
我的客户正在寻找一个应用说明或示例,以了解如何使用比较器A+来实施具有电压输入的12位/1ksps斜率ADC。 目前,我共享 了www.ti.com/.../slaa129b.pdf ,但分辨率只有6位,需要12位(最少10位)

(接下来我分享 了www.ti.com/.../slaa806.pdfhttp://www.ti.com/lit/SLAA803www.ti.com/.../swab003a.pdf)

客户愿意接受以最低价格转换电压@ 12bit/1ksps的任何建议

谢谢!

此致,Patrick
EP-FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    您指出的资源是我们拥有的用于斜坡ADC的最佳资源。 此外,您还可以查看以下有关ADC超额采样的应用说明,该应用说明可能会用于值行FRAM部件。 (http://www.ti.com/lit/slaa694 )我不确定执行过采样的代码有多大,因为应用说明中没有涉及这方面。 但这种方法可以将10位ADC提高到12位。 它确实会降低捕获速率,因为您必须采集更多样品来过滤噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    刚刚与其中一位Oversampling应用程序便笺作者进行了交谈。 如果您取出UART通信和外部DAC控件,则其未经优化(包括代码),并且运行在12KB FRAM左右。 这主要是因为数学库被包括在内。 我可以看到一些优化空间,但可能没有达到价值线FRAM平台的级别(4KB或更低)。