This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:使用TI Visual Studio项目的USB固件更新

Guru**** 2610595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661872/msp430f5529-usb-firmware-update-using-ti-visual-studio-project

部件号:MSP430F5529

我正在尝试开发一个提供现场固件更新功能的Windows程序。 我知道TI提供了在Visual Studio 2008中编写的示例代码
链接: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

但当我尝试将其导入到Visual Studio 2017时,所有目录文件都丢失,无法编译。 您能否告诉我如何在Visual Studio 2017上重新编译? 这对我正在进行的项目非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在此处遇到的错误很可能与Visual Studio 2008与2017之间的差异有关。 不再支持Visual Studio版本。 我们迁移到Python版本以简化更新。 我建议改用Python工具。