请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5249 主题中讨论的其他部件: MSP430F5529
您好,
我不确定如何在BSL脚本脚本中使用set_PC命令-特别是地址值。 我见过类似以下的各种示例脚本:
// 脚本示例5xx USB BSL //已测试器件:MSP430F5529 //// 通过 USB BSL下载闪烁LED应用//到器件 // log ////////////////////////////////// //将RAM USB BSL写入设备 //////////////////////////////////////////// Mode 5xx USB //提供了错误的密码来执行 //mass erase in memory RX_password pass32_wrong.txt RX_password pass32_default.txt RX_DATA_BLOCK FAST RAM_BSL_USB.txt Set_PC 0x2504 Delay 3000 ////////////////////////////////////////// //启动RAM USB BSL应用 程序//以下载BLINK应用程序 /////////////////////////////////////////////////////////////// Mode 5xx USB RX_password pass32_default.txt RX_DATA_BLOCK blinkLED_f5529.txt Set_PC 0x4400
以粗体突出显示的值是指什么? 有人能解释这些价值来自哪里吗?
我的目标芯片是MSP430F5249。 我应该为该目标使用什么值?