This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:提供合适的继电器模块???

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661030/msp430g2553-suitable-relay-module-available

部件号:MSP430G2553

是否有任何合适的继电器模块可用于与MSP430G2553堆叠???  我想使用MSP430G2553自动运行机器。 如果继电器模块可用且可编程,则机器自动化将更容易... 请推荐一个合适的...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    该设备上没有专用的继电器模块(您可以通过查看用户指南找到所有可用的模块)。 如果您准确描述了您正在尝试做的事情,我可以尝试向您指出一种使用现有模块执行此操作的方法(例如使用GPIOs)。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有合适的启动板,则提供继电器BoosterPack设计:
    43oh.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Keith和Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,
    感谢您的回复。 我只想自动操作测试机器。 例如开/关或通过编程向机器提供输入。 输入包含许多参数,例如压力,温度,湿度等。如何使用现有模块完成???
    另外,如何对GPIO???
    提前感谢... :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在《用户指南 》中找到有关使用GPIO的信息,也可以在此处找到COD示例:www.ti.com/.../getliterature.tsp。 具体而言,请参见msp430g2xxS 3_P1示例。

    对于输入参数,您可以通过串行外设(如UART或SPI)发送这些值(取决于测试机器上的硬件支持的协议)。 您可以在《用户指南》中找到有关此问题的详细信息,也可以找到这些问题的代码示例。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Nathan