This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2001:比较器编号和唤醒

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661366/msp430f2001-comparator-number-and-wake-up

部件号:MSP430F2001

您好,

客户正在使用F2001进行低功耗应用。

他们希望使用两对外部模拟信号唤醒F2001。

在数据表中,它似乎只有一个比较器。 是否有任何方法可以满足客户的要求?

非常感谢。

Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jordan,

    遗憾的是,没有任何额外的硬件,就无法实现这一点。 有多个比较器输入,但一次只能使用一个。 您可以尝试使用模拟或门电路。 此外,客户还可以使用两个MSP430F2001,将两个模拟信号与第一个MSP430进行比较,并将结果信号馈入第二个MSP430的比较器。 此外,如果客户愿意使用不同的MSP430,我们可以研究什么是最佳选择。

    此致,
    Nathan