This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:帮助在FR5969启动板上刷新基于F5528的ezFET (带EnergyTrace)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661302/msp430f5528-help-with-reflashing-f5528-based-ezfet-with-energytrace-on-fr5969-launchpad

部件号:MSP430F5528
主题中讨论的其他部分:MSPDS

您好,

我有一个FR5969启动板,F5528 (ezFET仿真UC)上有一个熔断引脚。 我想更换5528。 我注意到5528的SBW引脚断开。 是否有预构建的ezFET二进制文件可用于重新刷新新新5528?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NSD,您好!

    请从MSPDS工具页面上的MSPDS-开源 软件包下载EZ-FET固件,您应该能够在IAR中构建项目并创建二进制映像来刷新您的新MSP430F5528器件。

    此致,
    Ryan