This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5324:在医疗设备中使用rts430x_lc_rd_eabi库

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661188/ccs-msp430f5324-rts430x_lc_rd_eabi-library-usage-in-medical-device

部件号:MSP430F5324

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在将代码与用于医疗设备的MSP430F5324目标的rts430x_lc_rd_eabi.lib库链接起来。

我们正在准备IEC 6.2304万合规性测试。  根据该标准,libc库将被视为未知来源软件(Soup)。

我们不使用任何字符串或stdio函数,但我们使用浮点和整数计算函数,当然还有c启动和其他固有代码。

我们的问题是:是否有任何认证(例如 IEC 6.1508万 SIL3)或白皮书等。这些文章可以由TI提供,以帮助我们在文档中参考并在审计时提供安全案例?

谢谢。

--Ken