This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:DMA设置和触发,用于在DMA完成后重新传输

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661011/msp432p401r-dma-setting-and-triggering-for-retransmit-after-dma-completion

部件号:MSP432P401R

您好,

我正在研究以下示例软件。

C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432P401R\driverlib\DMA_eusci_SPI_loopback

当SPI主控制器接收到26字节的数据时,发生DMA完成中断并完成应用程序。

为了发送和接收接下来的26字节,我应该执行什么处理? 我在应用程序完成后进行了以下处理,但它不起作用。

/*在DMA通道0上强制软件传输*/
MAP_DMA_requestSoftwareTransfer(0);/* Ch0,1,4和5 */

请给我一些建议。

此致,
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kazu

    要重新启动DMA事务,您需要使用MAP_DMA_setChannelTransfer函数调用设置通道传输,然后为相应的通道调用MAP_DMA_enableChannel。