This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:从RAM而不是闪存执行代码时的功耗

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1087050/msp430f6779-power-consumption-when-executing-code-from-ram-instead-of-flash

部件号:MSP430F6779

MSP430F6779数据表的第28页。 它显示了从闪存执行与RAM执行的功耗差异。 请参阅下表5.4。 RAM ICC 约为Flasf ICC的1/2

如果我们在开机时将一些经常使用的代码从闪存加载到RAM中,然后从RAM执行此部分代码, 我们是否应该期望能降低功耗?

理论 上,如果我们从RAM执行100%的代码,我们预计功耗为闪存的½。

正确吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    其实我不这么认为。 电流将下降如此之多。

    1.我认为您的设备将进入LPM模式。 如果时间太长。 您不会发现它对您的功耗有太大帮助。 您可以使用下图计算帮助。

    2.  MSP430F6779的RAM非常小,您不能将大型代码放入RAM。 通常,将代码放入RAM的人是用于高速代码运行的。  

    3.如果您遇到功耗问题,我建议您完全使用低功耗模式,并更改代码策略,使活动时间更短。

    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason:

    感谢您的回复!

    按照您的回答第1点,您是否说RAM中的代码将快速执行,然后设备将进入静态电源/断电模式,这样随着时间的推移,任何当前节省的费用都会降至最低?

    如果设备始终处于活动模式并在运行,该怎么办? 如果Joe能够完全从RAM执行,他的功耗说法是否正确?

    谢谢!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,它可以节省一些电量,在RAM上读取代码的速度比在闪存上更快。 但是,我不确定MSP430闪存器件是否具有高速缓存。 它有助于提高从闪存加载代码时的速度。  

    2.功耗断言的含义是什么? 我认为您需要考虑电源模块和外设的功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason:

    感谢您的跟进。 对于项目(1),感谢您的确认。 现在了解到,如果您通过RAM更快地执行代码,它将允许您快速进入静态电源状态。

    但是,我认为这与(2)功耗点有关。  

    在这里考虑的应用中,我不相信会使用"静态电源"模式。 对于预期应用和"功耗断言"注释,我们正在查看始终在"活动模式"下运行的设备。

    如果我们始终在下面圈出的区域内工作(无断电/低功率模式),那么我们是否会这样断言  

    RAM执行 代码我们预计闪存的功耗为100%½/quote-offer[引用]

    那么正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想它会比1/2稍高一点。 您还需要考虑外围设备功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    感谢您的回答。  

    你之前 也写过: 是的,它可以节省一些电量,在RAM上读取代码的速度比闪存快。 但是,我不确定MSP430闪存器件是否具有高速缓存。 它有助于提高从闪存加载代码时的速度。  

    请澄清以下事项:

    1)从RAM运行代码的速度是否比从Flash更快?

    1) RAM和闪存之间的速度或定时有何区别?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是。 从RAM运行代码比从闪存运行代码更快。 关于缓存的影响,我不知道它将如何提供帮助的太多详细信息。 我建议您进行测试。

    2)此处是闪存控制器的时钟频率。 对于RAM,我假定它可以达到最大时钟速度(25MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)您是否认为闪存访问速度为1 MHz?  RAM可能高达25MHz?

    2)您提到了缓存。 我在数据表中看不到 MSP430具有或使用高速缓存的任何指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    1.对不起,我认为我对RAM和闪存读取做出了错误的回答,请参阅以下内容:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/108.4889万/msp430f6779-ram-v-flash-access-speeds?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSP<xmt-block0>6779430 % 20flash%20speed#

    2.我还与我们的同事确认一下,数据表中的速度并不意味着闪存时钟。 如我所知,对于当前的TI闪存MCU,它可以支持高达24MHz的闪存时钟速度。 我可能猜MSP430中的闪存也可以达到最大CPU速度。  

    Eason