This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP430F5437A

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1092794/msp430f5437a-msp430f5437a

部件号:MSP430F5437A

参考线程 - https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/13.8532万/clarification-on-sys12-issue-in-msp430f541xa-543xa-errata

VPE位用于在闪存编程过程中指示DVcc的"显著"变化,请告诉我DVcc的范围是什么,可以被视为"显著"变化。

此致

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lakshmi,

    您可以在数据表中找到电压规格。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果电压甚至略低于1.8V或略高于3.6V (如1.7V或3.7V),VPE位会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我同意。

    但如果我们参考错误,我们将发现当电压为2.4V至2.6V并运行闪存时,VPE位将被设置为在启用时触发中断。

    谢谢!

    谢谢!

    此致

    强生