This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:如何设置参数以准确采样信号

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1092434/msp430fr6043-how-to-set-parameters-to-accurately-sample-the-signal

部件号:MSP430FR6043

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

客户希望准确地采样传感器接收到的内容:  

1)哪些参数与采样时间窗口相关联?

2) USS_CAPTY_DURATION _USEC,USS_START_CAPTY_SEC,USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC会影响哪些参数? 它们是否相互关联?

3)如何确定采样窗口的大小?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    对于Q1:  1)哪些参数与采样时间窗口相关联?

    此参数受T1和T2之间的距离(脉冲数)的影响。

    对于Q2:  2) USS_CAPTY_DURATION _USEC,USS_START_CAPTY_SEC,USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC影响哪些参数? 它们是否相互关联?

    与Q1相同

    问题3  :3)如何确定采样窗口的大小?

    这取决于脉冲数,您必须捕获整个波形。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Johnson:

    感谢您的帮助!

    以下是一些后续问题可能仍需要您的帮助,请参阅e2echina论坛上的原始帖子: https://e2echina.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/21.9021万/msp430fr6043/691112#691112</s>6043 69.1112万69.1112万

    您能帮您了解一下吗? 然后我们可以在这里关闭此线程。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    已在E2ECHINA中回复,请关闭此线程。

    谢谢!

    此致

    强生