This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:关于编译器和CCS版本

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1092380/msp430fr2476-about-compiler-and-ccs-versions

部件号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他部分: MSP-CGT

大家好,

MSP430FR2476支持哪些编译器和CCS版本?
我想知道已开始支持的版本,而不是最新版本。

此致。
柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MSP430器件支持CCS和IAR。  

    IAR版本7.  

    支持所有CCS版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的及时回复。
    我还想知道支持什么版本的MSP-CGT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    建议您使用Last CGT。 此 版本 更优化。 为什么要使用旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还向客户推荐了最新版本,但我收到了客户关于支持哪个版本的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果没有其他原因,我觉得最新版本更适合客户。 我不建议 客户使用旧版本,因为它可能有一些错误,这些错误已在新版本中修复。  换言之,无需使用旧版本。 如果需要,他们可以下载TI.com中列出的旧版本。 但我不确定是否所有旧版本都能顺利工作,因为 许多非常旧的版本我都没有使用过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    我现在很清楚。
    我将尝试推荐最新版本。