This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:rts430_eabi.lib占用了10.52 KB 内存

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579928/msp430g2744-the-rts430_eabi-lib-occupied-10-52kb-memory

部件号:MSP430G2744
主题中讨论的其他部件: MSP430G2955

尊敬的专家

我在CCS上构建了代码,没有任何错误,但在MSP430G2744上,代码超过了闪存大小。

当我打开.map文件并看到 rts430_eabi.lib占用10.52 KB 内存时。

如何减小可执行文件的大小或减小  rts430_eabi.lib占用的10.52K大小?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:

    您能否与我分享您的项目?


    MSP客户应用程序,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:

    我很长时间没有听说过您的案例,我将在TI的跟踪蜡中关闭此线程。 您还可以在回来时在此处发送消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Wei

    感谢您的反馈。
    客户担心发布源代码。
    让我再次与客户确认,稍后再与您联系。
    很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Wei

    客户不同意发布其代码。
    最后,他们选择了具有更大内存容量的MSP430G2955来解决此问题。
    请关闭此问题。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery:

    没关系。