This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Lorawan一体化

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584280/lorawan-integration

主题中讨论的其他部件:MSP430F5529,ENERGIA

您好,

我是MSP430F5529的新用户,我想知道是否有任何开发的库可以与该板一起使用来建立与Lorawan模块的通信?

也可以将lmic.h库(为Arduino板开发)与该板配合使用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用Energia,则可能会起作用。 或者至少涉及的工作要少得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,我会试试的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ahmed,

    这些库(lmy.h)是否使用MSP430F5529在Lora工作?
    请回复我,
    如果使用"告诉我"过程,如何导入这些库?
    此致
    Ashok